This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:导通电阻约为 IN 至 OUT

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713715/tps25942a-about-in-to-out-on-resistance

器件型号:TPS25942A

您好!

您能告诉我有关 TPS25942A Ron 电阻的信息吗?
数据表中描述了以下内容。
howerver、rON 规格 "小于1A"未知。
请告诉我低电流 条件(0A 至1A 范围)下的 Ron 信息。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    该器件的额定工作电流仅为1A 至5A、但 Ron 不会随负载电流而变化。 Ron 随器件工作温度而变化、如图25所示。
    请告诉我您的目标 Ron 和应用用例以提供建议。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    希望以上信息能为您解答。 如果您有后续问题、请告诉我、否则请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh