This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:无需肖特基二极管即可实现最大负载能力

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713806/tps61322-maximum-load-capability-without-schottky-diode

器件型号:TPS61322

您好!

我的客户正在考虑将 TPS613222A 用于以下升压稳压器。

VIN=0.9V 至5.0V
Vout=5.0V
最大负载电流= 500mA

   是否可以在 SW 引脚和 VOUT 引脚之间没有肖特基二极管的情况下将 TPS613222A 应用于该系统?
此外、请考虑不带肖特基二极管的 TPS613222A 的最大负载电流。  这将有助于我们理解。

我还有第二个问题。  在此应用中、输入电压必须 覆盖5.0V 输出的0.9V 至5.0V 范围。  有可能吗?   
这个问题的背景是 、数据表显示输入电压范围为3.0V 至4.35V、如下表4所示。  我想知道 数据表中图6中与0.9V 至4.2V 相比、这一窄输入范围的限制、如下面所示。  

我想知道、当输入电压为5.0V 时、此器件是否能够输出5.0V 电压。  PL 还提供答案。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taki、

    该器件在0.9V 电压下无法支持500mA 电流。 输入电压不需要低于3V。 从0.9V 输入开始、输入电流需要为4A 电平。

    该器件支持5V 输入至5V 输出、但纹波将随着 VIN 闭合至 VOUT 而增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾斯珀
    感谢你的答复。

     在500mA 负载、3.0V 时、限制最小输入电压的是什么?  我觉得肖特基二极管的功能可以提高系统的电流能力...

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Taki

    是的。 如果需要500mA 输出电流、输入电压不应低于3V。