请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS55340-Q1、 TPS61175-Q1、 TPS61087-Q1、 TPS61240-Q1、 TPS61029-Q1您好!
我正在寻找具有以下标准的升压转换器、
输入电压:3.3V
2.固定输出:5V
EN 引脚上的内部下拉电阻
最大负载电流为1A
5.应采用汽车级组件
如果有符合上述标准的 IC、请建议我使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找具有以下标准的升压转换器、
输入电压:3.3V
2.固定输出:5V
EN 引脚上的内部下拉电阻
最大负载电流为1A
5.应采用汽车级组件
如果有符合上述标准的 IC、请建议我使用。