This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压转换器

Guru**** 2502535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS61175-Q1, TPS61087-Q1, TPS61240-Q1, TPS61029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713838/boost-converter

主题中讨论的其他器件:TPS55340-Q1TPS61175-Q1TPS61087-Q1TPS61240-Q1TPS61029-Q1

您好!

我正在寻找具有以下标准的升压转换器、

输入电压:3.3V

2.固定输出:5V

EN 引脚上的内部下拉电阻

最大负载电流为1A

5.应采用汽车级组件

如果有符合上述标准的 IC、请建议我使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    您可以在此应用中使用 TPS55340-Q1或 TPS61175-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、

    TPS61087-Q1呢? 输入和输出满足要求。 但是、该器件没有内部 EN 下拉电阻、并且输出电压不是固定的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    非常感谢您的回复。

    实际上、我正在寻找固定输出稳压器。 两种类型都是可调输出类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    固定输出必须根据客户请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    TPS61240-Q1是5V 固定版本、但输入电压=3.3V 时的最大输出电流仅为250mA 左右。  因此、除了适用于此应用的 TPS55340-Q1/TPS61175-Q1、我们没有 FIT 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    非常感谢您的快速响应。
    根据客户要求、我需要使用5V 固定输出@1A 电流。 如果 TI 没有 IC、我必须去找其他供应商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    另一个器件是 TPS61029-Q1、但该器件在 Vin=3.3V 时仅支持5V/800-900mA 输出。 此部件不是固定的5V 部件 。

    很抱歉、您没有找到 合适的器件。

    祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    TPS61027-Q1是固定输出。 请确认此 IC 的输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以知道详细的汽车应用是什么? 我们在开发方面确实有了提升、可以支持此负载范围、并希望与您一起查看计划。 您可以联系我获取 NDA 数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄志光、
    我们希望将此 IC 用于 ADAS 应用。
    我将向您发送电子邮件、以按照建议获取数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    TPS61027-Q1的输出电流能力为500mA。