This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:内部 FB 电阻分压器

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712064/tps61099-internal-fb-resistor-divider

器件型号:TPS61099

你(们)好

我的客户想知道 内部 FB 电阻分压器的值。
如果您有、请告诉我?
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此项目编号的补充内容是 TPS610995。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    我是否可以知道客户为什么需要了解内部 FB 电阻分压器? 因为该分压器不应影响转换器的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jasper Li San

    请告诉我分频器的典型值是多少?

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    低侧为500KOhm、而低侧为1。 高侧为3Mohm。 但是、您不能使用该电阻器来计算泄漏电流。
    客户有什么想法、这有什么价值?