This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:如何在不使用 FB 时测量 EVM 上的环路增益和相位

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713768/lm5141-q1-how-to-measure-loop-gain-and-phase-on-evm-when-fb-is-not-used

器件型号:LM5141-Q1

大家好、

感谢您的始终支持。 我对 LM5141-Q1 EVM 有疑问。

如何测量 EVM 上的环路增益和相位? FB 引脚短接至 AGND、因此器件的输出为5V。 我想用50欧姆电阻器替换 R9、并像下面那样将 FRA 电缆连接到电阻器的末端、但我不确定。

还是应该将电阻器焊接到反馈走线上?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    遗憾的是、如果不使用外部电阻器、则无法测量环路增益。 需要安装外部电阻器、并将50欧姆电阻器与顶部 FB 电阻器串联。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    谢谢你。 我明白了。 我将放置一个 FB 电阻器、以便 IC 根据这些电阻器网络设置输出电压。
    此致、
    Ryo