This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536:536不能响应主机

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708931/bq76pl536-536-doesn-t-response-to-host

器件型号:BQ76PL536

您好!

   在我的应用中、只有一个 BQ76PL536连接到 DSP28035、因此它在设备到主机模式下工作。

   我没有更改 BQ76PL536的地址、因此地址为0、时钟频率为250kHz。

   我捕获 SPI 波形、发现 BQ76PL536不响应任何主机的命令:

   例如,下面的波形显示了读取 IO 寄存器操作,数据为0x00、0x31、0x01、0x55 (执行写操作以保持 CS 和时钟为536响应1字节)

1:MOSI 2:CS 3:时钟4:MISO

    

是否有任何特殊设置可使器件进入主机模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对 HSEL_H 引脚执行了什么操作? 您连接到 GND 了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已修复。 实际上、这是由 CS 引脚引起的。