This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455A

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710659/bq76pl455a-bq76pl455a

器件型号:BQ76PL455A

你(们)好

我的客户询问 INT_TEMP_FAULT (数字芯片温度过高)。
请您支持吗?

INT_TEMP_FAULT 的温度是多少?

这是固定的还是可编程的?

如果这是固定的(85度或95度),它的值是多少?

如果这是可编程的,如何设置?

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 d/s 部分7.3.3.7。

    INT_TEMP 是固定的;它不用于感测电池温度。

    可通过 ADC 通过设置 CHANNEL CMD_TSEL] bit.IN 来测量数字芯片温度

    转换公式内部芯片温度由同一节中的公式(4)给出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。
    请问 INT_TEMP_FAULT 的温度是多少?
    它是85度还是100度 ex?
    我在数据表中找不到温度值。

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您正在直接与 Vish 通信、因此我将关闭它。