This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:在未连接负载的情况下对12V 电压进行充电

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710160/em1402evm-12v-charged-with-no-load-connected

器件型号:EM1402EVM

您好!

对于 EM1402EVM、当未连接负载时、堆栈是否为12V 充电?

此致、

Alexander Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的问题尚未得到答复。

    谢谢、

    亚历山大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    很抱歉耽误你的时间。

    在典型情况下、12V 是典型的车辆蓄电池、由其自己的系统充电、无论是交流发电机还是其他系统。

    对于 EM1402、它充当"桶"、您可以在驱动电机的高压电池组中的各个电池之间传输电荷。 除非特别通过 SPI 接口指示、否则它不会传输电荷。 这并不是为电池充电的唯一方法。