请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25892 主题中讨论的其他器件:BQ25890、
ILIM 电阻器可用于设置 BQ25890/25892的输入电流限制。 如果在 BQ25892中将 PSEL 拉至低电平,默认情况下,设置 IINLIM 的寄存器设置是否设置为3.25A? 无论使用哪个 ILIM 电阻器,这是否会启用输入电流限制?
2.如何在独立模式下将 BQ25892用作5A 充电器,因为默认 ICHG 设置为2048mA? 是否会将5A 写入寄存器一次,即使电池被取出并重新插入,也能将其用作5A 充电器?