This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq30z55:在 SENC 编程后无法离开引导 ROM 模式

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714014/bq30z55-unable-to-leave-bootrom-mode-after-senc-programming

主题中讨论的其他器件:BQ30Z55BQEVSW

 您好的支持团队!

最近、我收到了来自 ebay 供应商的新 bq30z55的小测试包裹。 所有监测计都未进行预编程、即加电后仅可访问引导 ROM 接口(0x0d 报告0502)。

因此、我用默认固件"bq30z55_v0.35_ChemID100.senc'重新刷写了其中的某些固件、然后发送了"bootROM exit command" 0x08、但无论是通过此命令还是通过上电复位、控制都不会传输到固件模式。 为了验证编程是否正常、我转储了写入的映像、并在默认情况下按字节进行了检查、这是正常的。

问题1.  那么、您会不会告诉我哪些情况会阻止将控制从引导加载程序传输到正在运行的固件?

问题2. 在第一个编程阶段闪存 ROM 和 EEPROM 段是否足够(我知道较新的芯片也需要在0x14000处对"校准段"进行编程)?

问题3. 退出引导 ROM 模式(监测计安装在定制 PCB 上、因此我假设某些引脚未按标准应用中的说明进行连接)是否对引脚电压电平有严格要求?

非常感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    您购买的器件很可能是定制 IC (甚至可能不是 TI 器件)、这是99.9%的机会。  如果是这种情况、由于保密原因、我们无法分享有关 bq30z55的任何信息。 如果您想确认、请分享 IC 的图片(IC 标记)。

    如果您想保持与 bq30z55相同的系数、我建议您使用目录 bq30z554-R1

    如果您有一定的灵活性并且可以选择我们拥有的最新器件(最新一代)、我建议您使用 bq40z50-R2

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    随附了购买的 IC 图片。 您能否确认此原装部件或反故障产品?

    原 bq30z55电量监测计由 geniune bqEVSW/EV2300工具套件提供支持、此外还公开提供有关此 IC 的文档(slu852a、bq30z55 TRM)、因此我想知道您何时说这是定制的机密 IC。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、
    这看起来像是一个真正的 TI 器件。
    我在 Google 搜索后找到了 SLUU852A (必须将其删除)、但在 TI.com 上搜索时没有找到
    如果您无法在 TI.com 上购买/查找器件、则该器件是定制器件。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 David 的帮助。
    bq30z55的 TRM 可从 TI.com、www.ti.com/lit/ug/sluu852/sluu852.pdf 内获得。
    PCB 检查后、在某些引脚上发现"冷接头"、然后重新焊接器件开始运行固件。
    这个线程闭合了。