This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:一旦通过 I2C 编程、BQ25892是否会保留寄存器?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713535/bq25892-will-bq25892-retain-registers-once-programmed-via-i2c

器件型号:BQ25892

通过 I2C 编程后,BQ25892充电器 IC 是否会保持最大充电电流5A? 如果取出电池,是否应重新对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插入适配器后、器件将自动运行输入电流限制检测并更新 REG00[5:0]。 输入电流限制检测完成后、主机可以过度写入 IINLIM 寄存器、以便在需要时更改输入电流限制。 如果移除电池、IINLIM 寄存器不会更改、但如果启用 AUTO_DPDM_EN (即 REG02[0]= 1)时重新插入适配器、则会更新该寄存器。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/713535 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IINLIM 寄存器用于输入电流限制、可能不用于快速充电电流设置。 如果使用 I2C 将电池的快速充电电流(REG04)更改为5A,则即使电池已拔下且 IC 不再通电,也会保留该电流(默认为2048mA)吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 e2e.ti.com/.../713546。 谢谢!