This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:输出电压下降

Guru**** 2846410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705585/tps5401-vout-drops

器件型号:TPS5401

你(们)好

假定 Vout=12V、ILOAD=0.05A。

在客户设计中、当 VIN 降低约15V 时、输出开始低于12V

您认为随输入下降降低输出电平的原因是什么?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享设计原理图。 此外,由于最小关断时间限制,需要刷新启动电容器上的电荷,因此预计会出现这种情况。
    有关更多详细信息,请参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../slva547a.pdf

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh

    感谢你的答复。

    我附加了原理图。

    您能否检查此原理图是否违反了建议?

    输入:12.5V - 14V

    输出:12V/50mA

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    请使用较低的开关频率操作来延长引导充电参考的关闭时间。 使用400kHz 开关频率而不是2MHz。

    反馈电阻器设计错误。 使用140K 和10K 作为反馈以获得12V 输出。

    请遵循该设计的共享原理图

    Ambreesh