This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:漂移和长期稳定性数字

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713795/lp5907-drift-and-long-term-stability-numbers

器件型号:LP5907

您好!

我想在新设计中使用 LP5907 (2.5V 和 DSBGA 封装)。
对于一些计算和预算、我需要一些温度漂移和长期稳定性的数字。

有人可以提供这些号码吗?

谢谢、

Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、您好!

    线性稳压器通常不会经过测试、也不会随时间推移而出现温漂。 这种类型的测试通常是电压基准要求的指标、而不是线性稳压器。 数据表电气特性表中指定的输出电压容差和显示输出电压与温度间关系的典型特性曲线是唯一可用的输出电压随温度变化的数据。

    有关电压基准的更多信息、请参阅以下内容:
    www.ti.com/.../overview.html

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答! 由于我们的系统对基准电压(封装尺寸、噪声、Iq)有一些硬性要求、因此我们必须选择 LDO 选项(REF3325-KGD 也受到调查、但由于无线连接、高额奖金和 MOQ、因此不是项目的首选项)。 但是、该 LDO 不 是问题、因为我们的系统是完全比例式的(慢系统、温度测量)、因此我们不需要高初始精度或低漂移。

    我对这些数字感兴趣的原因是 、我必须将  特定的温度范围映射到 基准电平。 我已经考虑了2%的容差。 但是、我是否必须为漂移/长期稳定性留出额外的裕度?


    假设我在7年后仍然使用该 LDO、是否仍能保证 输出电压(在20至24度的温度范围内)在该2%的容差范围内?

    此致、

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、您好!

    在发布新产品之前、我们根据基于 JEDEC 的资质认证测试(特别是 JESD47)执行加速测试:

    www.ti.com/.../reliability-testing.html

    作为此测试的一部分、我们在加速测试之前和之后运行器件、以确保器件在其整个生命周期内通过该程序。 因此、在 LDO 的整个生命周期内、LP5907应在规定的测试条件下处于2%的输出容差范围内。

    我们的鉴定测试结果可以在此处铸造:

    www.ti.com/.../estimator.tsp

    非常尊重、
    Ryan