This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:UL 认证和 UL 文件编号

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713537/lm317-ul-listed-and-ul-file-number

器件型号:LM317

早上好

我需要知道您的组件 LM317的 UL 文件编号的编号。

感谢你的帮助

Eric Pradier

质量经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    UL 认证通常是一种系统级认证、通常不会在线性稳压器上进行。 我们没有寻求有关 LM317的认证。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我不理解您的答案,组件是 UR (可识别),而由 ON Semiconductor 制造的 LM317是 UR。 是否确定您的 LM317不是 UR?

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    除非产品数据表中另有说明、否则 TI 产品中使用的塑料封装材料符合 UL 94燃烧等级 V-0的要求;但是、我们没有对 LM317进行 UL 认证。

    www.ti.com/.../certifications-faqs.html

    非常尊重、
    Ryan