请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
您好!
我无法理解用于校准的 VOUT1、VOUT2、VIN1和 VIN2引脚。
我假设:
VIN1是 VSENSE1、
VIN2是 VSENSE2、
VOUT1为 OUT1、
VOUT2为 OUT2。
OUT1和 OUT2相互连接,那么我将如何测量它们?应该切断连接。
是否有人可以清楚地解释校准过程?
此致、
Caner ALP