This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:电池电量耗尽时的 BQ24160

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712688/bq24160-bq24160-with-battery-out-of-power-exhausted

器件型号:BQ24160

您好、先生、  

     我们有一个关于 bq24160 EVK 电池充电的问题、

     当 EVK 配置设置为默认值并连接到电池时、电池电量耗尽(耗尽)、然后我们插入直流电源输入、  

     我们观察到 EVK 无法为电池充电、但我们尝试禁用充电终止设置(取消勾号)、EVK 开始为电池充电、

     这是在这种情况下运行的正确方式吗?为什么我们需要禁用充电终止设置?

     您能告诉我们有关此状态的操作顺序吗?

BR

叮当声

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    您是否对此问题有任何更新、谢谢。


    BR、
    叮当声
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    叮当声、

    当电池放电至低于 VBATSHORT (3.0V)时、我对 EVM 的测试显示 IBATSHORT 电流(50mA)没有变化。 充电器的其他寄存器设置是什么? 不充电然后充电时 BAT 上的电压是多少? 禁用充电也会禁用电池检测电路。 在电池检测期间、耗尽的电池(其保护器打开)可能无法获得足够的电荷以关闭(将电流推入/拉出 BAT)、但最终在恒定 IBATSHORT=50mA 时确实会获得足够的电流。