This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:BQ24160

Guru**** 2382660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711962/bq24160-bq24160

器件型号:BQ24160

您好、先生:

    我们有一个有关 BQ24160的问题、   

      

      首先、我们使用 USB 电源为 B124160供电、在我们使用直流电源输入后、BQ24160的系统负载为400mA (对于 VSYS)、但发现系统将复位、

     如果我们首先使用直流电源输入、然后使用 USB 电源插件、系统也会复位、

      理论上、 如果外部电源(DC_IN 或 USB 电源 IN)足以承载系统负载、当用户切换 DC_IN 和 USB 电源输入时、Charger VSYS 不会导致电压下降、和

       然后复位。

      那么、您能否帮助解决电源开关程序中需要注意的任何问题?

BR、

叮当声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jingle:

    您是否使用或不使用电池执行此测试? 此外、您能否描述这是 POR 还是您正在经历哪种类型的复位?

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

             这种现象是在没有电池的情况下发生的!

              当我们通过 USB 电源和 DC_IN 切换外部电源时、我认为 VSYS 可能具有负载、并切换电源以导致 压降               并产生电源复位、从而使系统复位。

             关于这一点、您是否有任何建议可供我们使用、如果电源足以承载 VSYS 负载、我认为不应产生此问题。

    BR、

    叮当声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    叮当声、

    bq24160有一个优先级位(寄存器0x00位3)、此优先级位决定哪个输入被用来为电池充电。 两者不能同时使用。 我同意、当输入源在没有电池的情况下切换时、由于系统负载、System 引脚上的电压下降到低于 MINSYS。 您是否计划在该解决方案中使用电池?

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我知道、需要设置 SUPPLY_SEL 位、但当我们尝试使用 EVK 并且没有电池和系统负载时、
    我们切换两个电源输入、但 VSYS 仍然具有压降、即使它没有负载。

    这是正常现象吗?

    我认为、当我们切换两个电源输入时、充电 IC bq24160可由用户平稳切换、通过 I2C 进行控制
    接口、即使电源输入源大于系统负载、也不会出现压降。

    BR、
    叮当声
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接新电源后、充电器会在几毫秒内执行错误的适配器检测例程。 在此期间,降压转换器不会切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

          对于我们的情况:我们使用 bq24160 EVK 和双电源输入(直流输入和 USB 电源输入)、它们对于系统负载始终足够大、

                        那么、我们想知道电源开关为什么会产生 VSYS 压降?

                        请告诉我们如何在双电源开关时控制 bq24160并避免 VSYS 压降(无电池)?

    BR、

    叮当声

                          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接新电源后、适配器检测电路会禁用降压转换器切换几毫秒。 如果 SYS 上没有电池或足够的电容、SYS 电压将下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

         我们为我们的系统提供了足够的电源输入 DC_IN 和 USB 适配器、并且我们尝试在没有电池的情况下在 SYS 上添加更大的电容、  

         但  VSYS 上仍然存在压降,  

         因此、我认为他们可能必须控制这种情况的序列、  

         例如、如果电源开关、电荷将发送状态加号以通知 MCU、然后 MCU 将控制寄存器以避免压降。

         您能告诉我们如何解决这个问题吗?

    BR、

    叮当声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    叮当声、

    充电器的设计假定在发生转换时会连接电池。 为了防止从一个电源回流到另一个电源、充电器(或任何双输入 MUX)必须先关闭一个输入、然后再打开另一个输入。 此外、充电器在转换时执行不良电源检测。 在此期间、降压转换器停止开关、这会导致 SYS 在加载时下降。 更改优先级位后、切换重新启动前的延迟通常为50ms。

    最简单的解决方案是添加足够的电容、以防止使用 i=c*dv/dt 时出现压降、因此 CSYS=50ms*ISYS/(deltaVSYS)。

    另一种解决方案是在 BAT 或 SYS 的每个输入端添加多个串联二极管(或两个单独的 LDO)、以便在未连接电池时在 BAT/SYS 上提供最小电压。 这个最小电压将需要低于 MINSYS 电压。