请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335 您好、感谢您的关注。
我想问的是、是否有一个 IC 可以为我提供几个独立的恒定电压?
我的电路中有很多 MOSFET、为了使所有开关独立、我使用的是 TLP350、但每个 TLP350都需要一个独立的直流电源。
是否有能够提供多个独立电压的 IC、以便我不需要这么多的直流电源?
(例如、我从电源提供15V 电压、然后 IC 输出可能四个或更多独立恒定电压的通道、以便为许多其他器件提供电源。)
谢谢!