主题中讨论的其他器件: TPS22917
您好!
测试 TPS22929D 负载开关时、我发现当我将导通引脚永久连接至 VIN (电路如带电容器的数据表中所示。 等)反向电压保护不起作用。
VIN 连接到一个3.7V 锂离子电池组。 当我将5V 电源连接到 VOUT 时、VIN 上的电压高于之前的电压。 接通 GND 或断开并重新连接至 VIN 在问题发生后 、IC 按预期工作、VIN 按预期工作。 因此、仅当 ON 已连接到 VIN 且施加5V 电压时、此问题才存在。
什么可能导致此问题?是否有解决方法?
此致、
Daniel Ulrich