请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510-G3 您好!
我使用 BQ27510-G3作为电量监测计。 我正在尝试使用 I2C 通信编程修改数据闪存参数。 对于与数据闪存通信,我将按照 第4.6.1节中给出的步骤进行操作 ,修改“技术参考手册”中 OpConfig B 寄存器的 WRTEMP。
通过这些步骤、我能够读取数据闪存寄存器值。 但是、我无法写入/修改它们。 我正在为地址(0x60)处的新值写入新校验和。 之后、当我尝试在复位后读回它时... 我看不到新的校验和或新的修改后的寄存器值。
那么、写入校验和时是否存在问题?
谢谢你。