请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM53601-Q1 您好、E2E、
我遇到有关 LM536015的问题。 我的产品是盒子、 LM536015 组装在电路板上。 我的盒子在 125 μ A 的℃下工作、我发现电流增加了0.1A、高于正常 的0.3A@5V。 当环境温度下降时、芯片再次工作。 ℃。、我想知道在125 μ s 下 IC 可以工作多少小时
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E、
我遇到有关 LM536015的问题。 我的产品是盒子、 LM536015 组装在电路板上。 我的盒子在 125 μ A 的℃下工作、我发现电流增加了0.1A、高于正常 的0.3A@5V。 当环境温度下降时、芯片再次工作。 ℃。、我想知道在125 μ s 下 IC 可以工作多少小时