This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:电感为10uH 时的补偿

Guru**** 2811125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711926/tps61165-compensation-with-inductance-10uh

器件型号:TPS61165

大家好

如果我们问 TPS61165、您会介意吗?

数据表 P11中的描述如下;
"TPS61165具有内置的斜率补偿、可避免与电流模式控制相关的次谐波振荡。"
'μH 电感值低于10 μ H、斜率补偿可能不够、环路可能不稳定。'
"因此、如果电感器与建议值不同、客户需要验证其应用中的电感器。"


只要我们使用 L=10uH 且 COMP 引脚=0.22uF、相位裕度是否大于45度?


相关的 在包含饱和电流的情况下,是否需要10uH?
或者、 在饱和电流下、我们是否应该 考虑10uH±20%?


'如果电感值低于10uH、斜率补偿可能不够、环路可能不稳定。'
->这是否意味 着它与 Cout 无关? 我们将使用10uF 和0.1uF 的 Cout。


当 我们测量相补角时 、它是否与直流/直流转换器相同?
我们应该在输出电压和 FB 之间插入50欧姆吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    对于您的问题:
    <1>相位裕度与输出电容器、输入电压、输出电压和输出电流有关。 我想我们进行了一些仿真、在大多数运行条件下、这些都是足够的相位裕度。

    <2>电感器绝不能在饱和状态下工作。 1)选择电感器时、计算最大电感器工作电流并考虑电感变化、2)电感器的饱和电流应高于电流限制

    3>斜 率补偿与 Cout 无关、但相位裕度是。 当斜率补偿不足时、可能会出现不稳定的情况、例如次谐波振荡。

    4>是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss San

    非常感谢您的合作!

    <1>相位裕度与输出电容器、输入电压、输出电压和输出电流有关。 我想我们进行了一些仿真、在大多数运行条件下、这些都是足够的相位裕度。
    ->我们将 其视为 附件文件;
     
    e2e.ti.com/.../20180725_5F00_TPS61165.pdf
    是否可以使用您的仿真工具仿真相补角?
    如果您没有任何仿真工具、我们应该在实际系统中测量它吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss San

    如果您有一些更新、能否与我们分享?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    我没有用于此稳定性测试的仿真工具、而且补偿是在器件内部完成的、因此无法测量。 应用看起来非常正常、客户是否真的关心相位裕度?