请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件:BQ40Z80
大家好、
我对电池技术非常陌生、因此如果问题看起来很广泛、请原谅我。
我想构建一个器件、将2s1p 锂离子电池的 SOC 设置为某个百分比范围。 使用 BQ34/100-G1进行监测我想知道最简单的充电器/负载设置是什么。
放电:
可编程电子负载似乎是最佳的、但对于我的预算来说、价格相当昂贵。 我猜、电阻器不够稳定、尤其是对于学习周期而言。 是否有任何常见的替代方案?
充电:
在学习周期中、直流电源似乎是常见的充电选择。 在学习周期中、您是否会推荐使用直流电源上的 TI 充电器电路?
对于领域中的新手而言、通用电池充电/放电设备似乎是最佳选择、但通过论坛阅读内容、我从未遇到过使用这些设备的应用。 为什么是这样?
非常感谢!