请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63700 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我需要设计具有以下规格的电源:
输入电压:5V+/- 5%
输出电压;-15V
输出电流:0.05A
我使用公式计算了 TPS63700的组件、但找不到模型进行仿真。 有没有可用的? 我看到一些帖子表明这个项目太旧了。 我使用了新的电源设计器工具、但这些设计不提供仿真选项。 这是否意味着无法对逆变器电路进行仿真?