This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV14340输入为24V、原始设计输出为5V、但有时实际输出为18V 或24V、请问原因是什么? 下面是电路设计原理图、R9设计使用10K。

Guru**** 2493545 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小俊
    您测试了多少块电路板? 所有电路板都显示了相同的现象?
    当输出电压为5V 时、您是否添加了一些负载? 如果您添加1A 负载、5V 输出电压是否稳定?
    在回答之前、建议执行以下测试:
    当输出电压上升至18V 或24V 时、测试 PIN5电压。 如果电压<=0.75V、R4存在焊接质量问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    损坏的概率为1%。 现在、另一个新现象是、恒流源的输入端在电路上出现异常电源后会立即降至8v、但有时电路可以正常输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小俊
    请上传布局以进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason
    我将上传布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Jason
    现在出现了一个新现象。 。发现、使用24V 电源的直流电源的电压在上电后会在输出端急剧下降至大约8V
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否在输入 trun-on 时测试 EC2上的 Vin 波形? R7和 R9的实际值是多少?