This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55281:LP55281 EVK 显示屏

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713713/lp55281-lp55281-evk-issu

器件型号:LP55281

尊敬的先生:

我有两组用于 LP55281的 EVK。 我目前正在使用 PC 进行 EVK 测试、发现了一些问题:

1. 当 EVK 连接到 PC 的 USB 时,按下 LED 测试页上的“Start Test”(开始测试)按钮,我们可以看到 EVK 上的 LED 指示灯亮起,但软件右上角的 USB 状态将显示... "USB 错误84"、这次 LED 仍然亮起、但我们无法控制 EVK。  当我们取出 USB 并重新插入时、我们可以控制 EVK、但在按下开始测试后、EVK 将崩溃。

我的操作系统是 Windows 10。 我不知道上述问题是否是错误的。

此外 、我尝试分离 EVK 并使用 MCU 向上部 LED 板提供 SPI 信号。 我发现它不能亮着。 给出的信号是正确的、所有连接都正确、但它不能在 LED 上亮起。 然后、我尝试使用 DuPont Wire 连接 EVK 的两个电路板、SPI 信号单独连接并将其连接到 MCU、以便 LED 能够正常亮起。  我们确认了文档中的 EVK 电路图以及 SPI 和 MCU 之间的连接、并发现它们都正确。

在 EVK 的说明电路中、电路图中未显示什么信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们确实发现 LP55281 EVM 的 GUI 在 Win10中存在一些兼容性问题。 因为它是在早期窗口环境下开发的。 如果您可以找到某些具有旧 Windows 系统的计算机、请使用该计算机来操作 EVM。

    LP55281是一款具有 I2C 和 SPI 接口的 LED 驱动器。 您是否尝试使用 MCU I2C 来控制 LED 板以双击检查连接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rosley、

    感谢您的回复。

    我有一台计算机运行 Win 7 64位环境、我尝试使用该环境来控制 EVM、结果与 WIN 10相同。
    LP55281 EVM 的 GUI 可以在 Win XP ?

    否、因为我们将使用6个 LP55281点亮24个 RGB LED、如果使用 I2C 接口、LP55281将无法支持许多 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosley、

    我们还有其他有关 LP55281的问题。

    第一个问题:

    该 IC 的 SPI 模式是什么? 上升还是下降?

    SPI 时序图

    第二个问题:

    复位信号由我们的 MCU 生成、波形随附 PNG 文件。

    黄色是 SS 信号。

    蓝色是 SPI 时钟。

    粉色是 SPI 数据。

    现在、我们使用此波形复位 LP55281、然后发送另一条命令、LP55281无法工作。

    图片显示时钟计时为984ns,我们认为它符合规格,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关 SPI 时序、请参阅数据表第9页。 它应该是上升沿。
    至于第二个问题、允许984ns。 我不确定这里的问题是什么。 复位后、您会发送什么命令?
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利