This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040未达到100%充电

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709252/bq24040-bq24040-not-reach-100-of-charge

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

尊敬的所有人:

我使用 BQ24040充电器为锂聚合物电池(800mAh)充电、但无法达到100%的充电。 我的设置是:

ISET 约为500mA (R ISET = 1K)

R PRETERM = 1K。  

3.电池内置 NTC (1K+-5%- B = 3435+-5%)。

TS 引脚仅连接到电池 NTC。

5. CHG 以680K 至+3.3V 的上拉电阻对 PG 引脚进行应答(充电器之后来自 LDO)。  

由于我没有达到充电的100%(最大91-92%)(即使在充电8小时和9小时后)、现在我正在监控 CHG 引脚、以了解充电器在流过充电过程结束时的电池电压和电流是多少 (CHG 至"0")。 此外、电池中的温度似乎正常(根据制造商、该温度必须低于45ºC μ A)、我们希望保持此充电温度范围。 BQ24040的温度似乎也很好。  

我的问题是:

1.即使电池未充满电、CHG 引脚是否会在电池充电后变为"0"? 最小电池容量或 VBAT/电流锥度是多少、以便该引脚从"1"变为"0"? 数据表显示"CHG 端子仅在第一个充电周期内处于低电平(LED 亮起)、并且在达到终止阈值时关闭、无论充电电流的终止是启用还是禁用"。

 2.什么是"第一次收费"? 我想每次检测到电源正常电压或执行禁用/启用 TS 端子时、都不是? 在连接了电池的 NTC 的情况下拉至 GND TS 引脚是否安全、以便为新的第一个充电周期执行复位? 这对我很重要、因为我不会断开电池。

3.对于 TTDM 模式、如果 TS 引脚连接到电池 NTC、是否启用了它? 这可以解释我的问题吗? 我不明白为什么电池充电器处于 TTDM 模式、安全计时器和端接被禁用(数据表的第8.4.9章)

请、有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢。

Joaquim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim
    我的问题是:

    1.即使电池未充满电、CHG 引脚是否会在电池充电后变为"0"? --Bill J -是的,预充电计时器为30分钟,充电时间为10小时,如果计时器到期,/CHG 引脚将变为高阻抗。

    2.什么是"第一次收费"? --- Bill J -这是在加电或连接电池后的第一次充电。 重新充电不会显示在/CHG 引脚上、这是电池电压下降和充电重新启动时的情况。

    3.至于 TTDM 模式,如果 TS 引脚连接到电池 NTC 吗?--Bill J --如果 TS 引脚变为高电平,没有连接单元将进入 TTDM 模式并且计时器被禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速回答。

    参考问题2、我的场景是使用 QI BQ51013B 为电池充电、电池不会断开连接、因此我了解一旦电池充满电() CHG ="1")、如果 RX QI 仍然通过 TX 存在、则 CHG 不会更改(从"1"更改为"0") 当电池电压下降时、需要移除 RX 以实现新的故障充电状态、对吧? 这对我来说很重要、因为我希望有整个充电周期的日志。

    我不清楚 TTDM 功能。 根据数据表、有4种情况:

    1. TS 端子悬空或拉高时、TTDM 处于激活状态(两个计时器和锥形电流检测)并禁用 TS 监控。

    2.禁用牵引 TS 低电荷。  

    3.无 NTC 感应,TS 引脚与 GND 之间连接10k 电阻。

    4.在移除电池后,防止 IC 进入 TTDM 模式,TS 引脚与 GND 之间的电阻为250K。

    2和3种情景对我来说很清楚。

    第1章、只需澄清、第8.4.9章规定:"当 TS 端子从移除热敏电阻(移除电池组/将 TS 端子悬空)或通过将 TS 端子上拉至 TTDM 阈值变为高电平时、电池充电器处于 TTDM 状态。" 我知道、如果 TTDM 处于活动状态、则禁用计时器和终止电流检测、这是正确的吗?  

    如果是、当电池的内部 NTC 连接到充电器的 TS 引脚(我的案例)时、我缺少第五种场景。 这里会发生什么情况? 是否禁用了 TTDM (计时器和终止电流检测正在运行)并启用了 TS 监控? 在我的45ºC 中、我将电池的 NTC 连接到 TS 引脚、以执行安全充电(范围为10 μ A)。 根据我执行的不同测试、似乎禁用了 TTDM、因为当电流充电达到电流终止且电池电压为4.09V 时、引脚 CHG 从0变为1。 这意味着 TS 监控被禁用? TTDM 模式和 TS 监控是否兼容?

    最后、第4个场景可能需要满足哪些条件或情况? 对我来说、如果电池不存在、禁用 TTDM 模式毫无意义、对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joaquim
    我已向您的 TS 和 TTDM 大纲添加了更多信息。

    1. TS 端子悬空或拉高时、TTDM 处于激活状态(两个计时器和锥形电流检测)并禁用 TS 监控。
    *TTDM 模式类似于 LDO 模式,可用于在电池已取出时为系统供电。
    *输出电压将为4.2V,电流将限制为快速充电电流。
    *在此模式下、TS 引脚高于1.6V、并且禁用 V-HOT 和 V-COLD 的监控。

    2.禁用牵引 TS 低电荷。

    3.无 NTC 感应,TS 引脚与 GND 之间连接10k 电阻。
    *在安全条件下,TS 引脚上的电压在 V-HOT (178mV)和 V-COLD (1230mV)之间为500mV (50uA X 10k)。

    4.在移除电池后,防止 IC 进入 TTDM 模式,TS 引脚与 GND 之间的电阻为250K。
    *如果不需要 TTDM 模式,则在取出电池后输出端不存在电压,请将 TS 上的250k 电阻器连接到 GND。

    当使用连接到 TS 充电器的 NTC 插入电池时、将进入充电模式。 TS 引脚上的电压将因 NTC 的电阻而变化、单元退出 TTDM 模式、运行电池检测例程、然后进入适当的充电模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    感谢您的回答。

    Joaquim。