This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A 效率下降

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713906/tps61021a-tps61021a-degradation-of-effeciency

器件型号:TPS61021A

尊敬的 TI 团队:

    我们在设计中使用 TPS61021A 升压转换器。 我们观察到 TPS61021A 的功耗更高。 相对于数据表、效率下降了大约5%。 下面附上了测试结果和原理图。 请浏览原理图和表格、并根据数据表提供实现效率的建议。 请尽快回复。

电池功耗   负载功耗   效率   
VBAT
(伏特)
IBAT
(mA)
PBAT
(兆瓦)
V3V3
(伏特)
I3V3
(mA)
P3V3
(兆瓦)
效率(%)=
(P3V3/PBAT)* 100
理论效率
负载电流9mA@3.3V
差值(%)  
1.16. 31.00 35.96. 3.28. 9.00 29.52. 82.09 87.00 -4.91

原理图

e2e.ti.com/.../7.pdf

谢谢、此致

Ibtesam Maniyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maniyar、

    在哪里可以获得效率数据达87%、当 Vin=1.16V 时、IO=9mA 时的效率约为83%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    根据 TI 网站上数据表的图表和从 WEBENCH 上的仿真结果中获得的 Excel 表格、效率大约在87%到90%之间。请告诉我应该获得的效率。 请查看效率图的附件和从仿真中获得的数据。

       

    谢谢、此致  

    Ibtesam Maniyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Maniyar、

    根据数据表中的曲线、在 Vin=1.2V 条件、Io=10mA 条件下、效率约为83%。
    webench 结果仅供参考、因为模型未将所有损耗因素考虑在内。 因此数据表上的值更真实。