This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020515D:PWM 波形连接到芯片时出现问题。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP020515D, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713695/dcp020515d-problems-when-pwm-waveforms-connect-to-the-chip

器件型号:DCP020515D
主题中讨论的其他器件: ISOW7841

当光电热电偶的输出连接到芯片时 ,芯片的输入电压低于5V,芯片不工作。

当光热电偶 未连接到芯片时 ,光热电偶的输出  为波形,振幅为5V。

电路图如下所示:

如何使用 DCPS 放大 PWM 波形?

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DCP 系列(包括 DCP020515D)所需 的输入电压必须仅为直流电,无脉冲。 5V 输入电源电 流 恒 定电流额定值必须至少 为0.5A、并且能够为 任何输出电压支持更高的直流输入电流。

    从上面的数据可以看出、输出应用是 电机驱动器或 FET 功率 驱动电路。 DCP02    在这两种应用中均不起作用。

     另一种可能的 TI 解决  方案是 ISOW7841增强型数字隔离器、该解决方案可通过隔离栅实现+5V 输出和单独的数据传输(驱动脉冲)

    请参阅下面的链接。

    Tom

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Tom!