This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:当 PMBus 地址设置为0x7F 时、可以#39;t 与器件通信

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713704/ucd3138064-can-t-communicate-with-the-device-when-pmbus-address-is-set-to-0x7f

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

 -当地址设置为0x7F 时、我无法与器件通信。

 我尝试将其设置为其他值,0x7E,它是好的,0x58,它是好的, 也是如此。

 这里发生了什么? 它是保留地址吗? 我可以禁用它吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。

    0x7f 是保留地址、不能使用。

    不幸的是、无法禁用此地址作为保留地址的使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    -我发现通过 PMBus 地址0x7F 与 UCD3138通信是正常的。 这意味着 UCD3138没有保留地址、但 UCD3138064有保留地址?