This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:关于动态输出电压解决方案

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713195/tps61236p-about-dynamically-output-voltage-solution

器件型号:TPS61236P
主题中讨论的其他器件: TPS61230A

您好!

您能 告诉我 TPS61236P 的动态可变输出电压吗?
客户希望通过向 FB 引脚施加电压来更改输出电压。
连接配置如下。
(条件是 Vin=2.5V 至3.6V Vout=3.6V 至5V)



问题1:这是完全正确的吗?

问题2. 当 Q1没有问题时、
     请告诉我可以输入到 FB 引脚的信号的频率范围。
客户 担心相补角。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke

    我建议将 TPS61230A 用于此应用、因为 TPS61236P 不支持接近 VOUT 的 VIN。
    信号频率应低于100Hz。 原因是转换器需要时间跟随可调信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的友好支持。

    "TPS61236P 无法支持接近 VOUT 的 VIN。"
    您能告诉我 这个原因的详细信息吗?
    客户需要 ILIM (最小值)= 6.5A。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San

    请参阅数据表第4页的"建议运行条件"表、VIN 应低于 VOUT-0.6V、其中 VOUT 是通过反馈分压器设置输出电压。

    由于您的应用中的最大输入电压为3.6V、因此最小设置 VOUT 应为4.2V。 否则、器件可能会进入不需要的工作模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li-San、

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。

    此致、
    Yusuke /日本地区