请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 设计容量= 2800mah
Qmax 已更新、请参阅 OK、RA 表也已更新、 我的学习周期已完成。
接下来、当我使用 Process 时、我发现 当 RSOC 变为99%时、FCC 和 RC 不是设计容量、为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计容量= 2800mah
Qmax 已更新、请参阅 OK、RA 表也已更新、 我的学习周期已完成。
接下来、当我使用 Process 时、我发现 当 RSOC 变为99%时、FCC 和 RC 不是设计容量、为什么?