This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:如何计算最高管壳温度

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713528/tps659037-how-to-calculate-the-max-case-temperature

器件型号:TPS659037

大家好

  很高兴在这里找到大家。 我想知道如何使用热指标来计算最大工作温度? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们通过此应用手册更好地解释我们的热规格: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    为了计算最大外壳温度、您可以使用以下公式:
    TJ = TC +(0.2*功率耗散)
    其中 Tj 是最高结温(125C)、TC 是最高管壳温度、0.2是结至顶部的表征参数。

    使用这些值以及计算得出的功率耗散、您可以求解最大 TC。

    谢谢、
    纳斯塔莎