请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650250 大家好。 我在文档"使用 TPS650250为 AM335x 供电"中看到、我们使用 RC 电路为 TPS650250执行断电序列。 我们可以看到序列将 DCDC1至 DCDC3至 DCDC2。 当 SYS_EN=0时、假设 二极管的 Vf 为0.7V、大于数据表中额定的 VIL=0.4、客户是否有关闭 Vo_1.1的风险? 另一个问题是、如果 EN=0、EN3.3的电压也将大于0.4V。 我们如何正确执行该断电序列?