This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:在9V~60V 输入电压、5V/2A 输出条件下提高效率的方法

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713757/tps54561-methods-to-improve-efficiency-at-9v-60v-vin-5v-2a-output

器件型号:TPS54561

大家好、

我在数据表中找到、输入电压为9V~60V、输出应用为5V/2A、使用 EVM 配置、输入电压为48VIN、 2A 时的效率约为84%。 客户想知道我们是否可以在48V 输入电压、5V 输出电压、2A 负载下将效率提高到87%。 需要您的帮助来评估满足此要求的可能性、并提供相关工作频率、电感器和输出电容器的值和类型。 谢谢。

BRS、

王斌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Binbin、

    您可以通过降低开关频率来提高效率。 TPS54561可低至100kHz。

    降低开关频率意味着电感器和电容器值更大。 查看数据表以了解有关值的准确计算。

    您还可以通过选择低 ESR 电感器来提高效率。

    考虑到所有因素、可能会达到您所需的规格。 如果可以的话、+3%就在范围内、因为它们会做出一些牺牲、例如低开关频率、成本、尺寸...

    Sam