器件型号:BQ27GDK000EVM
我的 BQ27GDK000EVM 有问题、并收到了 PDF 格式的更详细的原理图。 在探测测试点后、我发现4.096V 电压基准芯片 U4的输出仅为2.596。 我用新的 REF3240替换了 U4、输出仍然是2.596。 虽然 DAC8560 (U10)可能已损坏并更换为新的 DAC8560、但电压再次为2.596。 在探测 TP49、TP68和 TP69后、我发现 CS_DAC 和 GDK_SCLK 信号看起来不错、但 GDK_SIMO 在0至1.44伏之间非常缓慢地切换。 我相信 MSP430不会与 DAC8560芯片通信、并且内部2.5电压基准被启用、这是缺省状态。 这就是基准电压测量2.596伏的原因。 我不确定 MSP430是否损坏或导致 GDK_SIMO 信号不正确的原因、因此我订购了第二个 BQ27GDK000EVM。
使用第二个 BQ27GDK000EVM、我使用新的 GDK 板在学习周期中运行了 GDK 脚本、但该过程未成功完成。 放电阶段最初以状态消息"End Task (Unexpected):Discharge - false (结束任务(意外):放电-错误)"结束。 我将脚本中的放电率从 DCby5更改为 DCby10、将 design_cap 定义为4800。 更改后、放电完成、但现在充电阶段退出、状态消息"End Task (Unexpected):Charge - false (结束任务(意外):充电-错误)"。 我确实让 bqStudio 记录了的日志、但唯一变化的是电流测量。 状态寄存器和标志在任务结束时不会改变。 这些事件似乎发生在端接点或非常接近端接点的位置。 例如、"End Task (Unexpected):Discage - false "将在电池电压达到 Terminal_voltage 3000的位置附近发生。 "End Task (Unexpected):Charge - false (结束任务(意外):充电- false)"将在锥形电流达到定义为100的 Tape_Current 的位置附近发生。 EV2400固件为0.18、我不确定 GDK 部分中的固件版本是什么。 我下载了 GDKFW_V1_06_INA220.txt 版本、找到了这些论坛上的链接。 我在第一块 GDK 电路板上安装了这种版本、但在第二块电路板上没有安装。 我担心固件可能会导致第一块 GDK 电路板出现问题。 GDK 可能会导致意外情况? 或者、BQ27530-G1数据存储器(闪存)中是否存在会导致故障并导致 GDK 结束任务的内容。 我尝试调节终止电压和最终电压、但当任务达到 GDK 脚本中的 Terminate_voltage 时、我仍然收到"意外"消息。 如果我将 TERMINATE_VOLTAGE 设置为3000mV 或3200mV、似乎无关紧要当测得的电压达到此点时、会发生"意外"事件。