请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5085 尊敬的直流/直流团队:
我们有一个独特的电路。 当 IC 的其余部分关闭或无功能时、可以将~1.24V 反馈回 LM5085的 FB 引脚。 问题是、这是否会损坏 IC、还是可以这么做?
它会影响软启动吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.