This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM5085 FB 引脚预偏置为~1.24V

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713954/lm5085-lm5085-fb-pin-pre-biased-to-1-24v

器件型号:LM5085

尊敬的直流/直流团队:

我们有一个独特的电路。   当 IC 的其余部分关闭或无功能时、可以将~1.24V 反馈回 LM5085的 FB 引脚。  问题是、这是否会损坏 IC、还是可以这么做?

它会影响软启动吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、ESD 二极管可能会导通。 如果电流可能限制在100uA 左右、那么
    可能不会产生有害影响。 但是、TI 不建议在 FB 引脚上施加电压
    而 VIN 引脚上没有电压。