This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:提供输入时、SM72295的 HSA 和 Hoa 引脚具有导通性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712102/sm72295-hsa-and-hoa-pin-of-sm72295-have-continuity-when-input-is-provided

器件型号:SM72295

您好!

我参考 SLAA602A 应用报告来制作850VA 逆变器。 栅极脉冲是使用 Atmega 2560微控制器生成的。 获得的脉冲良好、驱动器 SM72295工作正常。 使用的输出滤波器电容为275V 交流电、额定电流为1uF。 我面临的问题是、当在开路次级(未连接负载)上测量电压时、我能够获得纯正弦输出。 连接负载时、我将获得失真波。 由于其中一个 MOSFET 未导通、因此获得了失真波。 MOSFET 的栅极和源极看起来很短。 使用的所有组件均为 SMD (部分除外)。

我观察到的另一种情况是、在我的一个电路板中、SM72295驱动器 IC 的 Hoa 和 HSA 引脚 具有连续性、导致输出波失真。  我在第二个 PCB 中遇到类似的问题、在输入关闭一段时间后、问题会得到解决。 我使用实验室电源作为输入。 此外、我无法探测 H 桥上的12V 输出。 请帮助我解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    欢迎使用 e2e! 感谢您询问 SM72295。 我是一名应用人员、使用此设备、希望能为您提供帮助。
    您所解释的两种情况似乎非常相似。 是否仅对 A 桥臂高侧驱动器短路(HOA-HSA)? FET 损坏还是仅损坏驱动器? 您是否能够在问题发生期间探测 SM72295上的栅极和源极引脚? 如果可能、您还能以相同的时间刻度探测 VDD 和开关节点、这样我们就可以看到该引脚上的电压是否在限制范围内。 在平均时间内、我想回顾一下包含 FET 和驱动器的原理图部分、您能分享一下吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在这两种情况中、驱动器已损坏。 即使从 PCB 上移除驱动器、也会有导通性 BTW HSA 和 Hoa。 FET 很好。

    在第二种情况下、当变压器的输出被加载时也会出现同样的问题。 一段时间后、如果输入被移除、则5秒后就会恢复正常。

    我能够探测除上方 FET 源之外的所有波形。 并附上原理图。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    感谢您的更新!

    当您说从电路板上移除驱动器时具有导通性时、不应该有导通性显示 FET 不良、因为端子通常具有高阻抗或开路? 如果驱动器是唯一损坏的元件、则可能意味着器件的额定电压可能超出规格、但如果 FET 也损坏、则可能是开关节点振铃或死区时间问题造成的。

    我首先注意到、您的输入电阻器非常大。 不建议通过在输入端对输入信号进行整形来延迟输入信号、而是通过栅极电阻器在输出端对其进行整形来延迟输入信号。 您的死区时间是否来自您的控制器?

    也许我们应该看看 VCCA、HIA、LIA 和 Hoa (Hoa 可以接地)
    这将告诉我们驱动器是否尝试正确切换。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    只是想确保您能够理解我的上一篇帖子?

    您还能告诉我这是用于太阳能还是 UPS 的 EE 吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    我能够解决所有问题。 现在 、我将获得正确的输出。 探测问题是由我使用的输入电源导致的。  

    但我仍然无法弄清我的一个驱动器 IC 为什么会磨损。 因为它采用相同的设置进行了测试。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    感谢您的更新!

    您是指 VCC 还是 VDD 电源? 该电源有什么问题?
    那么、一个驱动器磨损了、而另一个驱动器不磨损? 这两方面是否有什么不同? 我们能否看到一些波形来查看信号是否清晰? 器件是否变热? 失败需要多长时间? 应用程序在发生故障时会执行什么操作?

    谢谢、