This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:TPS549A20 SDA/SCL 引脚电容

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPS40400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713951/tps549a20-tps549a20-sda-scl-pin-capacitance

器件型号:TPS549A20
主题中讨论的其他器件: TPS40400

我有一 位客户询问 TPS549A20上的 SDA/SCL 引脚电容。 您是否碰巧知道该值或能够提供粗略估算? 数据表中未指定该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我怀疑我们是否会获得该信息、但我将进行检查。 我将告诉您我发现的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我们在发布 TPS40400时指定了该值、其典型值为0.7pF。 TPS549A20采用类似的设计流程、应与之类似、约为1pF、远低于 SMBus 规范下10pF 的建议最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。 我认为这应该足以满足客户的需求。