This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 共同点?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711385/common-ground

主题中讨论的其他器件:PMP10532

您好、先生、

我正在设计一个具有多个电源轨的电源轨。

1V、1.2V、1.8V、3.3V 等  

此外、我的电路板上还有运算放大器、我需要双电源(+-12V、+-7.5V)。

我想知道接地连接是如何完成的?

意味着我必须将所有电源轨接地(负电源接地?)。

请澄清这一点、并分享一些可提供 (+-12V、+-7.5V)电压的稳压器。 纹波非常小。

谢谢、此致

Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否以类似的方式思考?
    www.ti.com/.../PMP10532.2

    这一切取决于您的输入电压以及您需要的电流输出。 此外、您还需要为需要低噪声/纹波电源的电源轨添加 LDO

    谢谢
    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、我的问题是、我还有许多其他电压轨。 它们的接地是否都相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、除非您使用的是隔离式拓扑

    谢谢
    -Arief