This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65070:未使用的引脚连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070, TPS65072, TPS650732, TPS650731, TPS65073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713968/faq-tps65070-unused-pin-connections

器件型号:TPS65070
主题中讨论的其他器件: TPS65072TPS650732TPS650731TPS65073

如何连接/端接 TPS65070上未使用的引脚?

TPS65070与 TPS65072、TPS65073、TPS650731和 TPS650732共享数据表。 此建议是否适用于所有这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是引脚列表以及在 TPS65070应用中未使用时连接/终止引脚的正确方法:

    • INTz - TPS6507x 的 INTz 引脚是一个开漏输出、如果未使用该引脚、则应将其接地。
    • RESETz - TPS6507x 的 RESETz 引脚是一个开漏输出、如果未使用该引脚、则应将其接地。  
    • AC - 如果未使用 TPS6507x 的 AC 引脚、则在 AC 至 GND 之间连接一个1uF 电容器。  
    • ADC - 如果未使用 TPS6507x 的 ADC、则应将输入端接至接地。
    • BAT - 通过 AC 或 USB 供电时、如果未使用 TPS6507x 的 BAT 引脚、请将10uF 陶瓷电容器连接到 GND。 请勿将此引脚悬空、也不要直接连接到 GND。
    • 旁路- 如果不使用 BYPASS 引脚、则将10uF 电容器从 BYPASS 连接到 GND。 旁路电压用作 ADC 和充电器的基准。 请勿将此引脚悬空、也不要直接连接到 GND
    • INT_LDO - 将一个2.2uF 电容器从 INT_LDO 连接到 GND。 INT_LDO 是内部基准。 请勿将此引脚悬空、也不要直接连接到 GND。
    • ISET - 如果未使用 ISET 引脚、则应将 ISET 引脚连接到100k Ω 电阻以接地。  
    • TS -如果不使用引脚 TS 上的热敏电阻、则应在引脚 TS 与地之间连接一个标准10k Ω 电阻器。  
    • 阈值- 阈值是/RESET 比较器的输入。 在未使用/RESET 的情况下、阈值可以连接高电平(例如连接到 SYS)或拉低电平(连接到 GND)。  
    • USB -  如果 TPS6507x 的 USB 引脚未使用、则将其接地。  
    • VINLDO1/2 -如果 未使用 VINDLO1/2、则将建议的2.2 uF 电容器从 VINLDO1/2连接到 GND 并将 VINLDO1/2连接到 SYS。 请勿将此引脚悬空、也不要直接连接到 GND。 如果 LDO 未被使用、LDO 的输出可保持断开状态。
    • WLED 升压(多个引脚)-如果未使用 TPS6507x 的 WLED 升压转换器、请进行以下连接。
      • L4 — 接地
      • ISET1 -具有连接到接地端的100k Ω 电阻器
      • ISET2 -具有连接到接地端的100k Ω 电阻器
      • ISINK1 -接地
      • ISINK2 -接地
      • FB_WLED -接地

    此建议适用于器件系列中具有相同引脚组的所有器件:TPS65070、TPS65073、TPS650731和 TPS650732。

    TPS65072没有 RESETz 引脚或阈值引脚、因此针对这些引脚的建议不适用于此器件。 TPS65072的引脚名为 EN_EXTLDO 和 EN_WLED、而不是 RESETz 和阈值。