This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:bq34z100g1密封至非密封和非密封至完整密钥为000000?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712773/bq27510-g3-bq34z100g1-sealed-to-unsealed-and-unsealed-to-full-keys-are-000000

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我的 bq27510-G3也有同样的问题。

如何将其恢复为默认值(FFFFFFFF 和36720414)

谢谢

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、
    我不确定我理解您的问题是什么。 您是否更改了测量仪表的开封和完整无阻代码。 如果您这样做、则更改它们的方式与更改它们的方式相同、这与将它们更改为默认值的方式相同。 如果您希望将芯片恢复为默认状态、则需要对此处链接中的默认固件进行编程。


    www.ti.com/.../sluc621

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我错误地更改了安全代码(密封为非密封、未密封为满)。

    密封至非密封代码:00000000

    未密封至满:00000000

    当我想使用 gaugestdio 对默认固件进行编程时:gaugestio 在 Windows“Windows status text”(Windows 状态文本)上保持被阻止

    当我想将未密封代码更改为完整代码:00000000 --> FFFFFFFF 时,我会看到消息“正在更新”和“数据内存更新失败”

    使用 bqstudio、我也无法修改安全代码。

    我可以读取数据存储器并进行修改、但无法下载.srec 文件

    感谢你的帮助

    斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephane、
    您是如何更改代码的? 修改代码并不是一件错误的事情。 它不像修改数据闪存参数那样简单。 我建议更改电路板上的 IC。

    此外、您能否发送 bqstudio 上显示的寄存器屏幕截图

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我想我使用安全代码00000000对 bqstudio 执行了"全部写入"操作。

    请查找 bqstudio 和 gaugestio 的屏幕截图。

    您可以看到安全代码00000000。

    您可以看到、当我要加载原始固件 bq27510-G3_4_00.srec 时、编程失败

    您可以看到安全代码不会被修改、 并看到"正在更新"

    谢谢

    Stephanee2e.ti.com/.../gauge-screen-shot.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、
    松开压力表是一个两步过程。 首先必须发送 unseal 命令、然后发送完整的访问命令。 从您的屏幕截图中、我看到您发送了 unseal 命令、但未发送完整 acess 命令。 您可以看到 FAS 标志已设置。 您需要发送 FullAcess 命令以完全解开测量仪表的密封、然后才能对测量仪表进行编程。
    谢谢
    Onyx