This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:充电后,FC hasn't 已设置。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713519/bq40z50-r1-after-charging-the-fc-hasn-t-been-set

器件型号:BQ40Z50-R1

你好。

,我使用 BQ40z50-R1的学习电荷、但充电结束后 FC 尚未设置。 当充电电流为1.25A 时、充电 NMOSFET 关闭、它停止充电。

有一个安全状态信息、它显示 FC 可以被设置。

为什么?

2.然后我尝试关闭 OC 保护、再次恢复:先放电电池、然后充电、现在 FC 已设置、VOK 也会清零。

 但是现在我发现更新状态仍然是04、不是更新到05。  

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在充电期间是否设置了 RDIS? 要设置 FC、您需要具有有效的充电终止功能。 请查阅 TRM 的第4.6节、了解 bq40z50-R1。 如果您触发了任何安全问题、例如 OC 或类似问题、则您将具有 CHG FET 跳闸、即使设置了 TCA、也不会设置 FC。