This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何确定 TI 有源组件的等级、即商业级、工业级或汽车级。

Guru**** 2495215 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713874/how-to-determine-the-grade-of-the-ti-active-components-viz-commercial-industrial-or-automotive

Thread 中讨论的其他器件:TL431
尊敬的技术团队:
美好的一天!!!
请求 通知如何确定 TI 有源组件的等级、 即商业级、工业级或汽车级。
此致
Atul Mishra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    有2种方法。

    可订购器件型号。
    示例:TL431BQDBZ
    系列名称:TL431
    准确度等级:空白(2%)、A (1%)、B (0.5%)
    温度等级:C (0C-70C)、I (-40C 至85C)、Q (-40C 至125C)
    封装:DBZ (SOT23-3)、等等。

    第二种方法是查看器件标识。
    例如、在 TL431上、从第41页开始的封装选项附录中的数据表显示了器件标识、这将是器件的顶部标记。

    -Marcoo