请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256301 你(们)好
当 fb 的电压低于 BMT 时、系统进入突发模式。 突发脉冲打开15次后 、开关停止并启动突发关闭周期。
那么、当突发关闭结束时、开始下一次突发打开? 下一次突发所基于的条件是什么?
谢谢你。
Jerry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jerry、
感谢您关注 UCC256301。 当内部 FBreplica 信号降至突发模式阈值以下时、控制器将停止切换。 随着输出电压下降、光耦合器电流将减小。 这将使 FBreplica 信号超过突发阈值、并再次切换控制器。 控制器将提供至少15个开关周期、但只要 FBreplica 大于突发模式阈值、就会进行切换。 当输出电压上升到标称设定点以上时、光耦合器电流将随之增加。 这将降低 FBreplica 的幅度。 当 FBreplica 低于突发模式阈值时、控制器将停止切换。 FBreplica 的这种高于和低于突发模式阈值的纹波会导致控制器在给定的周期数内切换、然后定期停止切换。 这就是在 UCC256301上实现突发模式功能的方式。
此致、
本·洛夫