This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:镍氢电池

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713805/bq25710-nimh-battery

器件型号:BQ25710

尊敬的 TI E2E 会员:

BQ25710可以支持镍氢电池吗?

我们的应用是 5V 输入、为镍氢电池(3节串联电池)充电、4.5V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    是的、bq25710可以为镍氢电池充电、并且可以在您的应用中工作。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    要添加到 Angelo 的注释中、虽然 BQ25710上的电压调节可以支持您使用的镍氢电池上的电压、但请注意、此充电器不支持镍氢电池所需的复杂终端算法。

    通常、对于镍氢电池、充电终止基于温度差分或负增量电压、低至极低的分辨率(每节电池5至10mV)。 需要通过主机/外部系统实现通过这些方法终止充电。

    此致、

    Joel H