This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:Differebce BTW TPS56121和 TPS56121B

Guru**** 2384290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707268/tps56121-differebce-btw-tps56121-and-tps56121b

器件型号:TPS56121

大家好、团队、

我在 网上发现 TPS56121B。

BTW 原始 TPS56121和 TPS56121B 的区别是什么?

  原始器件有哪些更改?

此致、

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hidekazu、您好!

    我们将尝试为您找到该信息

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hidekazu、

    下面列出了一些更改...
    EN/SS 功能:软启动完成后、EN/SS 引脚更改为 EN 引脚(删除了软启动多路复用功能)。 这可防止在关断期间 EN_SS 引脚缓慢下拉的情况下出现负电感器电流。
    栅极驱动器/PWM:更改了栅极驱动器逻辑、以避免在 PWM 双脉冲情况下发生击穿。 修改了 PWM 电路以避免双脉冲。
    热关断故障:TSD 故障现已进行数字滤波和锁存。
    除此之外、输入电压绝对最大值从14V 更改为16V、并添加了 SW 引脚的绝对最大额定值。

    此致、
    Mathew