This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60在0010x0000处记录了什么数据...

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713857/bq40z60-bq40z60-what-data-is-recorded-at-0010x0000

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50

你(们)好
我们使用必要的设置创建了*。srec 文件。
如何从地址0000x4000写入0x5FFF 是可以理解的。
该文件包含更多数据。 解释写入的内容以及如何在地址0010x0000…0010хDFFF (FFFF)和0014х0000…0014x01FF 上写入数据

谢谢、

安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这是内部数据、我们不会透露该数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望通过器件微控制器记录 BQ40Z60。
    在这种情况下、我们如何进行记录?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRM 只描述了地址0x4000、0x5FFF 处的闪存条目。
    是否真的不需要编写软件的其余部分)?
    我们需要它来在没有 EV2300的情况下进行大规模生产编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要它来在没有 EV2300的情况下进行大规模生产编程。
    我们希望通过器件微控制器记录 BQ40Z60。
    在这种情况下、我们如何进行记录?
    TRM 只描述了地址0x4000、0x5FFF 处的闪存条目。
    是否真的不需要编写软件的其余部分)?
    (如有必要、我将向您发送 srec 文件和任何其他数据)
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatoly、

    在生产过程中只需要对数据闪存进行编程。

    其他区域为固件和器件信息保留、建议保留不变。

    要对数据闪存进行编程,您可以参考 TRM 的“0x4000-0x5FFF Data Flash Access()”一节。

    获取数据闪存数据的一种简单方法是使用 bqStudio 中的十六进制转储功能(在 bqStudio 中启用"高级模式"时可用):

    编程只需要十六进制转储中导出的地址、因为数据闪存地址空间末尾的某些块被固件用作暂存区。

    此外、十六进制转储导出的地址会被基地址0x4000偏移。

    如需进一步参考、本 bq40z50应用手册也适用于 bq40z60:

    此致、

    Swami